RX SmartConfiguratorで気になった点とか改善する案とか報告してみるスレッド

こんにちは。NoMaYです。

過去にも同じようなスレッドを立てていましたが、CC-RXとGNURXで2つ立てていて、スレッドを使い分けるのも少し不便な気がしましたので、両者を区別せず投稿するスレッドを立ててみました。(e2 studioのプラグイン版もCS+の単体版もいっしょくたです。)

CS+でTB-RX140を使おうとして、単体RXスマートコンフィグレータ V2.10.0では未対応だったことに気付き、アップデートマネージャを起動してみたところ、V2.11.0がリリースされていましたのでアップデートしました。V2.11.0を触っていて気付いたのですが、CGコンポーネントのコードを再生成させた時、変更の無いソースファイルは再生成されなくなり、ファイルのタイムスタンプが変わらないようになっていました。

この挙動が設計意図なのか何かの拍子にそうなってしまっただけなのかは分からないのですが、再コンパイルする時間の短縮になるかも!と思ったのも束の間、以下の2つのファイルが変更が無くても毎回再生成されるので、思惑通りにはならないことに気付きました、、、以下の2つのファイルに関しても同様に変更の無い場合にはファイルを再生成しないように出来ないものでしょうか、、、

(1) platform.h (実は何故このファイルがコード再生成時に毎回タイプスタンプが更新されるのか不思議です)
(2) r_bsp_config.h (RX140の場合このファイルだけですがRX671とかの場合はr_bsp_interrupt_config.hもかもです)

[余談]

以下のニュース記事を読んでいて以下の解説に気付きました。ルネサスさんの取締役の人たちはソフトウェア開発ツールも含んで話をされていたのかな、、、まあ、過去形では無くて永遠に現在進行形であるべきテーマですね。(もっとも、Automotive部門の人の話だったようですけれども、、、)

新しい方向性を見出して走り出したルネサス、Progress Updateから見えたもの
2021/10/01 16:37 著者:大原雄介
news.mynavi.jp/article/20211001-1988188/

さてそのIIBUの大きな柱がMCUであることは論を待たないが、2025年までに大幅にシェアを引き上げる、としている(Photo19)。
。。。
これについては、後のAutomotive向けの質疑応答の中で出てきた話ではあるのだが、そもそもルネサスのMCUが使われなかったのは、1つは「良いかもしれないけど使いにくい」という部分があり、こうした部分を徹底的に改善した事で顧客に使って貰いやすくなったという回答があり、これはIIBUにもおそらく共通する話であろうかと思う。

Parents
  • こんにちは SAM です。

    フラッシュメモリデータ管理モジュールのデーター長の範囲

    config ファイルのコメントには from 0 to 65535 と記述されているが
    コンフィグレータ―は from 0 to 1024 となっていて 1024 バイト以上の入力ができない。
    RX SmartConfigurator に設定ファイルがあって from 0 to 1024 の設定があるなら修正したい。

  • SAMさん、こんにちは。NoMaYです。

    少し調べてみましたが、まず、APIドキュメントの記載とソースのコメントのどちらが正しいのか?というのが先にあるように思いました。(以下の画面コピーを参照して下さい。)

    APIドキュメントの記載: Type2,3,4 は 1 ~ 1024


    ソースのコメント: Type2,3,4 は 0 ~ 65535 (← 恐らく 1 ~ 65536 のtypoと思われる、なぜなら 0 に意味は無いでしょうから)


    関連情報:





     

  • NoMaYさん

    シェルティです、こんにちは。

    フラッシュFITモジュールのデータサイズ1~1024 or 0~65535の件も、本件社内の要件管理ツールに入れて開発チームに連絡しておきました。進展がありましたらまた書き込みます。

    以上です

  • NoMaYさん

    シェルティです、こんにちは。

    データサイズ1~1024 or 0~65535の件開発チームから見解入手しました。

    ----

    ご指摘いただきありがとうございます。
    
    本件、コンフィグレーションファイルのコメントの誤記となります。
    ドキュメントに記載の範囲(1~1024)でご使用ください。
    誤記は次期バージョンで修正いたします。

    以上です
Reply
  • NoMaYさん

    シェルティです、こんにちは。

    データサイズ1~1024 or 0~65535の件開発チームから見解入手しました。

    ----

    ご指摘いただきありがとうございます。
    
    本件、コンフィグレーションファイルのコメントの誤記となります。
    ドキュメントに記載の範囲(1~1024)でご使用ください。
    誤記は次期バージョンで修正いたします。

    以上です
Children