こんにちは。NoMaYです。過去にも同じようなスレッドを立てていましたが、CC-RXとGNURXで2つ立てていて、スレッドを使い分けるのも少し不便な気がしましたので、両者を区別せず投稿するスレッドを立ててみました。(e2 studioのプラグイン版もCS+の単体版もいっしょくたです。)CS+でTB-RX140を使おうとして、単体RXスマートコンフィグレータ V2.10.0では未対応だったことに気付き、アップデートマネージャを起動してみたところ、V2.11.0がリリースされていましたのでアップデートしました。V2.11.0を触っていて気付いたのですが、CGコンポーネントのコードを再生成させた時、変更の無いソースファイルは再生成されなくなり、ファイルのタイムスタンプが変わらないようになっていました。この挙動が設計意図なのか何かの拍子にそうなってしまっただけなのかは分からないのですが、再コンパイルする時間の短縮になるかも!と思ったのも束の間、以下の2つのファイルが変更が無くても毎回再生成されるので、思惑通りにはならないことに気付きました、、、以下の2つのファイルに関しても同様に変更の無い場合にはファイルを再生成しないように出来ないものでしょうか、、、(1) platform.h (実は何故このファイルがコード再生成時に毎回タイプスタンプが更新されるのか不思議です)(2) r_bsp_config.h (RX140の場合このファイルだけですがRX671とかの場合はr_bsp_interrupt_config.hもかもです)[余談]以下のニュース記事を読んでいて以下の解説に気付きました。ルネサスさんの取締役の人たちはソフトウェア開発ツールも含んで話をされていたのかな、、、まあ、過去形では無くて永遠に現在進行形であるべきテーマですね。(もっとも、Automotive部門の人の話だったようですけれども、、、)新しい方向性を見出して走り出したルネサス、Progress Updateから見えたもの2021/10/01 16:37 著者:大原雄介news.mynavi.jp/article/20211001-1988188/「さてそのIIBUの大きな柱がMCUであることは論を待たないが、2025年までに大幅にシェアを引き上げる、としている(Photo19)。。。。これについては、後のAutomotive向けの質疑応答の中で出てきた話ではあるのだが、そもそもルネサスのMCUが使われなかったのは、1つは「良いかもしれないけど使いにくい」という部分があり、こうした部分を徹底的に改善した事で顧客に使って貰いやすくなったという回答があり、これはIIBUにもおそらく共通する話であろうかと思う。」
こんにちは。NoMaYです。最近、以下のスレッドに関わったのですが、RX Driver PackageのFITモジュールでGNURX対応が済んでいないものとして何が残っているのか、ちょっと気になったので確認してみました。(RXスマートコンフィグレータ自体の話では無いのですけれども。)仮想EEPROMについてcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/9578/eeprom以下、確認した資料です。(すみません、コンパイラ対応リストがGCC/IAR一緒くたですね。後で個別に見ます。)アプリケーションノート RXファミリ RX Driver Package Ver.1.36R01AN6515JJ0136 Rev.1.36 Pages 12 Jul.26.22www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-rx-driver-package-ver136GNURX/ICCRX未対応のもの(制限付きのものも(どこで制限が発生するんだろう、、、))
IrDAインタフェース(IrDA)
r_irda_sci_rx
1.01
未対応
Δ-Σ モジュールタインタフェース(DSMIF)
r_dsmif_rx
1.00
制限付き
BLEモジュール(BLE)
r_ble_rx23w
2.40
RYZ012 Bluetooth Low Energyモジュール
r_ryz012_rx
QE Utilityモジュール(Profile)
r_ble_qe_utility
1.10
メッシュモジュール(Mesh)
r_mesh_rx23w
1.20
RYZ014A Cellular モジュール
r_cellular
1.06
フラッシュメモリデータ管理モジュール(DATFRX)
r_datfrx_rx
2.01
JPEGデコーダモジュール
r_jpegd_rx
2.06
JPEGエンコーダモジュール
r_jpege_rx
音声録音・再生システム(独自ADPCMコーデック)
r_s2_rx
3.04
ファームウェアアップデート モジュール
r_fwup
1.04
Aeropoint モジュール
r_aeropoint_rx
emWin v.6.22モジュール(EMWIN)
r_emwin_rx
未対応←間違い?