2021年10月リリースの e2 studio で RX72N Envision Kit 向けの AzureRTOS の gnurx サンプルプロジェクト sample_threadx をビルドしようとすると、"cannot find -lthreadx" というエラーが通知される。

■前提条件

・2021年10月リリースの e2 studio を用いる

・ツールチェーンは GCC for Renesas RX 8.3.0.202102 を用いる

・使用した Windows PC の OS仕様は以下の通り

  エディション Windows 10 Home
  バージョン 20H2
  インストール日 ‎2021/‎03/‎17
  OS ビルド 19042.1237
  エクスペリエンス Windows Feature Experience Pack 120.2212.3530.0

■再現手順

①次のURLから Azure_RTOS_6.1_RX72N_Envision_Kit_Ethernet_e2studio_gnurx_Samples_2021_08_18.zip をダウウンロードする

https://github.com/azure-rtos/samples

② e2 studio のワークスペースを新規作成して、①で展開したフォルダを「ファイル・システムからプロジェクトを開く」から選択して、以下の2つのプロジェクトをインポートする

・sample_threadx

・threax

③DECNTのシンタックスエラーを回避するために、sample_threadx/src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/r_rx_instrinsic_functions.c の関数 R_BSP_SetDECNT(), bsp_get_decnt() において "DECNT" を "DCENT" で書き換える

④プロジェクトsample_threadxをビルドする

■通知されるエラー

c:/programdata/gcc for renesas rx 8.3.0.202102-gnurx-elf/rx-elf/rx-elf/bin/../lib/gcc/rx-elf/8.3.0.202102-GNURX/../../../../rx-elf/bin/ld.exe: cannot find -lthreadx
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

ひとつまえのバージョンのe2 studioではこのようなエラーは出なかったように思います。

最新バージョンでの回避策などありましたらご教示願います。

Parents Reply Children
No Data