こんにちは。
ハギと申します。
RX Simulatorを使用してプログラムを実行しています。
プログラムは動作していますが、外部アドレス空間(SDRAM領域 0x08000000 ~ 0x08ffffff)に割り当てられた変数の中を見ようとすると、以下の画像のエラーが出て見ることができません。
解決方法などご存じの方いればご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
環境
Debug harware: RX Simulator
Target Device: R5F572NN_DUAL
Toolchain:Renesas CCRX v3.03.00
IDE:Renesas e2 studio 2021-04
ハギさん、こんにちは。NoMaYです。第一印象が、ハギさんの以前のスレッド「ファームウェアのロードに失敗する。【デュアルバンク】【RX72N】」の件と根っこが同じかも知れないかも?、、、という予感だったりしますので、今から調べてみようと思います、、、