こんにちは。
ハギと申します。
RX Simulatorでコマンドラインからプロジェクトを実行することは可能なのでしょうか。
最終的にやりたいことは、「Github Actionsを使ってGithubにpushをしたら、self hosted環境でユニットテストを自動で実行する」というようなことです。
現在、GUIのe2studioのRX Simulator環境でユニットテストを行い、Renesas Debug Virtual Consoleに結果を表示するということはできています。
また、コマンドラインでビルドは以下のページによると可能とのこと。
https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17797621
よって、後はコマンドラインからテストの実行さえできればやりたいことができそうな気がしていますが、このようなことは可能なのでしょうか。
ハギさん、こんにちは。NoMaYです。コマンドライン版CS+の方ですが、まずはIronPythonスクリプト側を出来るだけ簡素にして予めGUI版CS+でお膳立てした設定(mtpjでは無くてmtudに設定が格納されます)を使用する方法でやってみました。次はIronPythonスクリプト側で全ての設定を行う方法をやってみます。(その後でデバッグ専用プロジェクトについてもやります。)以下、画面コピーです。
NoMaYさん
ハギです。
調査と実験ありがとうございます。
私の方の手が止まっており申し訳ございません。
来週からこの件に手を付けられそうなので、試した結果をまたお知らせします。