おはようございます、尭です。いつの間にかマルツさんで販売されていたRenesasマイコンの大部分が販売終了か在庫限りになっているように見えます。今のご時世でも入手性や価格とも比較的マシ?だっただけに残念です。
尭さん、こんにちは。NoMaYです。> 今のご時世でも入手性や価格とも比較的マシ?だっただけに残念です。とうとう、そんな状態でいられなくなった、ということだったりしないでしょうか?それとも、いつぞやの特約店網縮小計画みたいなことの一環として、マルツさんで販売出来なくなりつつあるのかなぁ?、、、
菅原です。
マルツさん、通販ではほとんどの電子部品がDig-keyからの取り寄せになっちゃっているので、社内で電子部品の在庫を持たない方針に替わっているのではないかと推測しています。マルツは以前はルネサスのマイコンが比較的安く入手できたのですが残念です。
昔は定番IC、定番マイコンがあればよかったけど、いまは覚えきれないぐらいの品種があるので、在庫で持つなんてなかなかできないのではないかと。