お世話になります。セクションの配置で手こずっており、ご教授頂けると幸いです。
統合開発環境:e2studio 2022-01 (22.1.0)ツールチェイン:GCC for Renesas RX ver8.3.0.202104
bios.c内で記述している関数を.textから.new_sectionに配置させたく、下記ページを参考にlinker_script.ldを記述しました。しかし、エラーでビルドできないでいます。何が原因が分かりますでしょうか。
linker_script.ldに追加記述したbios.oのパスを通すのか。その場合、何処に設定する必要があるのか。
はたまた全く見当違いなことなのか…
よろしくお願いいたします。
参考ページ「GCCプロジェクトで変数や関数を指定のセクションに配置する方法」ja-support.renesas.com/.../19508395
<linker_script.ld>.text 0xFFE00000 : AT(0xFFE00000){ *(.text) *(.text.*) *(P) *(EXCLUDE_FILE(bios.c) .text) etext = .;} >ROM : : :.new_section :{ bios.o(.text)} >RAM
<エラー内容>Extracting support files...17:17:11 **** プロジェクト linker_script_test に対する構成 HardwareDebug の 逐次ビルド ****make -j6 all 'rx-elf-gcc -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -fdiagnostics-parseable-fixits -Wstack-usage=100 -g2 -mcpu=rx64m -misa=v2 -mlittle-endian-data -o "linker_script_test.elf" ./src/smc_gen/r_pincfg/Pin.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/rx65n/mcu_clocks.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/rx65n/mcu_init.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/rx65n/mcu_interrupts.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/rx65n/mcu_mapped_interrupts.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/rx65n/vecttbl.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/dbsct.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/lowlvl.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/lowsrc.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/mcu_locks.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/r_bsp_common.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/r_bsp_cpu.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/r_bsp_interrupts.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/r_bsp_locking.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/r_bsp_mcu_startup.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/r_bsp_software_interrupt.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/r_rx_intrinsic_functions.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/reset_program.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/resetprg.o ./src/smc_gen/r_bsp/mcu/all/sbrk.o ./src/smc_gen/r_bsp/board/generic_rx65n/hwsetup.o ./src/smc_gen/general/r_cg_hardware_setup.o ./src/smc_gen/general/r_smc_cgc.o ./src/smc_gen/general/r_smc_cgc_user.o ./src/smc_gen/general/r_smc_interrupt.o ./src/smc_gen/Config_TMR0_TMR1/Config_TMR0_TMR1.o ./src/smc_gen/Config_TMR0_TMR1/Config_TMR0_TMR1_user.o ./src/smc_gen/Config_PORT/Config_PORT.o ./src/smc_gen/Config_PORT/Config_PORT_user.o ./src/bios.o ./src/confirm.o ./src/linker_script_test.o -T "C:/Users/PC0263u/e2_studio/workspace/linker_script_test/src/linker_script.ld" -Wl,--start-group -lm -lc -lgcc -Wl,--end-group -nostartfiles -Wl,-e_PowerON_Reset -Wl,-M=linker_script_test.map'rx-elf-gcc @"linker_script_test.elf.in"c:/programdata/gcc for renesas rx 8.3.0.202104-gnurx-elf/rx-elf/rx-elf/bin/../lib/gcc/rx-elf/8.3.0.202104-GNURX/../../../../rx-elf/bin/ld.exe: cannot find bios.ocollect2.exe: error: ld returned 1 exit statusmakefile:98: recipe for target 'linker_script_test.elf' failedmake: *** [linker_script_test.elf] Error 1"make -j6 all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
17:17:12 Build Failed. 3 errors, 0 warnings. (took 657ms)
mitsuさん、こんにちは。NoMaYと申します。
'rx-elf-gcc -O0 -ffunction-sections -fdata-sections 略 ./src/bios.o ./src/confirm.o ./src/linker_script_test.o 略rx-elf-gcc @"linker_script_test.elf.in"c:/programdata/gcc for renesas rx 8.3.0.202104-gnurx-elf/rx-elf/rx-elf/bin/../lib/gcc/rx-elf/8.3.0.202104-GNURX/../../../../rx-elf/bin/ld.exe: cannot find bios.o
すみません、念の為、まず、bios.oが生成されているか、その場所にあるか、確認してみて頂けませんか?> はたまた全く見当違いなことなのか…確かにFAQには書いてありますが、GCC関連では余り見掛けないやり方のようにも思います。関数ひとつひとつを__attribute__()でセクション指定していくのが良くあるやり方のように思います。ちなみに、今回のファイル内の関数丸ごとすべてRAMに配置したいということの目的は何でしょうか?
NoMaY様
お世話になります。
*.oファイルは下記フォルダ内に生成されていました。(bios.o、confirm.o、linker_script_test.o)
…workspace\linker_script_test\HardwareDebug\src
やはり一つ一つ指定していくのがよくあるやり方なのですね…
目的としては、アプリケーションや機能を変更せず、rx631からrx651へのデバイス置き換えです。
その中でユーザーブートによるROM書き換えが実装されており、
ユーザーブート部とコントロール部がROM(一部RAMも)内で分かれてセクション管理されております。
rx631ではHEW環境で#pragma sectionを使用してセクション管理されているのですが、
今回のrx651のGCC環境でセクション管理をする方法が無いかと探していた次第です。
一つ一つ指定していくには多くのファイル、関数・変数になっており、
ソースファイル単位で指定されているものが多くあった為、一括で指定できるやり方を探しておりました。
mitsuさん、こんにちは。NoMaYです。置き換え案件でそういう事情なのですね。.o ファイルはあったということですね。私の方でも試してみます。