お世話になります。ヨシオカです。
e2studioを用いてRX621マイコンをデバッグしようと試みているのですが、再開ボタンを押しても数秒で中断されてしまいます。また、コンソールに下記のような内臓フラッシュROMイレーズエラーが起きているとのことですがマイコンは新品であり、フラッシュROMの劣化は考えにくい状況です。また、複数のマイコンで試してみましたがすべて同様の結果となりました。原因に心当たりがある方や同様の症状に対処したことがある方がいましたらお手数おかけしますが原因、対策等を返答していただけたら幸いです。
[環境]・ターゲットデバイス:RX621(R5F56218BDFP)・デバッガ―:e2lite・開発環境:e2 Studio・接続方法:JTAG
[コンソール]E2LITE へ接続, RX TargetGDBServer エンディアン : リトルターゲット電源 : オンターゲット接続開始ファームウェアバージョン '1.06.00.001'ターゲット・エンディアン (MDE ピン) : リトル
Version Information:FFWE2RX.dll 2.03.00.003Communi.dll 3.02.00.000
Emulator Information:Emulator Board Revision E2LITE Rev.0User Vcc 3.42085 Vターゲット接続終了GDB: 61418ターゲット接続状況 - OKターゲット接続状況 - OKダウンロード開始ダウンロード終了GDB アクション 'ダウンロード終了', は失敗しました エラー・レポートは, CFFWInterface::FFWE20Cmd_DWNP_CLOSE:内蔵フラッシュROMのイレーズエラーが発生しました。フラッシュROMが劣化している可能性があります。 のためのFFW呼び出しエラーエラー 'ダウンロードの停止が失敗しました', APP_FAILUREハードウェア・ブレークポイントはアドレス0xfff8061cに設定します。ターゲットデバッガから切断されました。
> フラッシュROMの劣化は考えにくい状況ですそうですね。物凄く稀な現象なので考えなくて良いと思います。フラッシュメモリに書き込もうとする時にはまずイレースをしなければならないので、その時点で失敗したと解釈すればハード的な要因やクロック等のタイミングに関わる問題ではないかと推察します。
ヨシオカさん、こんにちは。NoMaYです。見てみたい情報があります。e2 studioのgdb tracesウィンドウの内容をテキストファイルにコピペしてzipファイルに固めてリプライに添付して頂くことは出来ませんでしょうか?なお、e2 studioのgdb tracesウィンドウの開き方ですが、以下のスレッドへの投稿の画面コピーを参照してみて下さい。(ちなみに、その次の手は、CS+でやってみてどのようなエラーが表示されるか確認してみる…