こんにちは。お世話になっております。
RX72Nを使っておりまして、現在、CPUの内蔵ROM(コードフラッシュメモリ)でプログラムが動いております。プログラムを外付けSDRAMで動かしたいのですが、上手くいきません。外部SDRAMに関しては、初期化後、値をwrite,readして読めています。(0x08000000~0x09FFFFFF、 外部アドレス空間(SDRAM 領域)、SDRAM 32MByte)初期値ありの変数Dなどに関しては内蔵RAMにセクション設定など設定して展開してあります。
-動作環境--使用マイコン:RX72N(ROM容量4MByte)開発環境:e2stdioリアルタイムOS:NORTiビルド・ツール:CC-RX V3
CC-RXコンパイラ仕様書、ネット情報を見て書いてみたのですが、理解ができていません。
以下、SDRAMへの展開で、追加で書いてみた箇所です。
#pragma section C C$DSECextern const struct { unsigned char *rom_s; /* 初期化データセクションのROM上の先頭アドレス */ unsigned char *rom_e; /* 初期化データセクションのROM上の最終アドレス */ unsigned char *ram_s; /* 初期化データセクションのRAM上の先頭アドレス */} _DTBL[] = { { __sectop("D_8"), __secend("D_8"), __sectop("R_8") }, { __sectop("D"), __secend("D"), __sectop("R") }, { __sectop("D_2"), __secend("D_2"), __sectop("R_2") }, { __sectop("D_1"), __secend("D_1"), __sectop("R_1") }, { __sectop("PRAM"), __secend("PRAM"), __sectop("RPRAM") } //←ここを追加
};
/****************************************************************************** Main Function (Initialize Handler ・・)*******************************************************************************/#pragma section P PRAM //←ここを追加int main(void){ /* initialize system */ ・・・・ /* create application task */ ・・・・ /* start task */ ・・・・ /* start system */
・・・・}
e2stdioのセクション設定も変えてみました。(赤い線の箇所、右図の青選択箇所を追加)
コンパイルすると、以下のエラーが出ています。E0562330:Relocation size overflow : ".・・\SRC\app\RX72n.obj"-"PRAM"-"00000003"
数日かかっているのですが、どこから手をつけていいのかもあまりわかっていません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。これは以下のFAQの対処方法を試してみて頂けませんか?E0562330 (ファイル名.objからの分岐幅)ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17796702[関連リンク]Google検索: E0562330 Relocation size overflowwww.google.com/search?q=E0562330+Relocation+size+overflow
NoMaYさん こんにちは。
回答ありがとうございます。設定したところ、以下のところがすべてSDRAMで動作しました。ありがとうございます。
/****************************************************************************** Main Function (Initialize Handler ・・)*******************************************************************************/#pragma section P PRAM //←ここを追加int main(void){/* initialize system */・・・・/* create application task */・・・・/* start task */・・・・/* start system */
しかし、初めに開始するタスク(start task)をみるとROMで動作していました。
CCRXのマニュアルでは以下の記載があります。
セクション切り替え記述
#pragma section [< セクション種別>] [ △ < 変更セクション名>]< セクション種別>: { P | C | D | B }
セクション種別と変更セクションを指定した場合、セクション種別がP であればその#pragma 宣言以降に記述された関数のセクション名を変更します。
start task以降のプログラムをすべてSDRAMで動作させるためにはすべての関数に#pragma section P PRAMをつけて、セクション設定で内臓RAMに設定していたB,Rをすべて0x08000000側(RPRAMの下)に設定すればいいのでしょうか?
何か違う気がしています。。
続き
SDRAMで動作させる理由としては、内臓RAMだと容量が足りないことと、
プログラムの更新のとき、SDRAMに展開している状態でやりたいためです。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。> SDRAMで動作させる理由としては、内臓RAMだと容量が足りないことと、 プログラムの更新のとき、SDRAMに展開している状態でやりたいためそれで、ふたつ、お尋ねしたいことがあるのです。1つ目は、頂いている情報から考えますと、実は、SDRAMへコピーするプログラムのコードがフラッシュメモリ内に、それこそ丸ごと、入っている筈です。つまり、ここまでの話しでは、SDRAMへコピーする必要が無いのでは?という印象なのですが、最終的にやりたいことはどんなことなのでしょう?例えば、○ 最終的にはブートローダで外付けシリアルフラッシュからSDRAMへプログラムをダウンロードする予定とか?そして2つ目は、SDRAM上で実行させたいプログラムのカテゴリとしては、どのような種類のものが含まれるのでしょう?例えば、(1) NORTiカーネルもSDRAM上で動かしたい?(2) C言語標準ライブラリは?(3) もろもろのFITモジュール/CGコンポーネントなどは?(4) 自作ライブラリ(libファイルになっているかどうかは関係無しに)などは?ひとまず、これら2点を知りたいです。正直なところ、hiroroさんがやりたいことが、曇りガラスの向こうにある感じで、ちょっと良く分からない状態です。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。> hiroroさんがやりたいことが、曇りガラスの向こうにある感じで、ちょっと良く分からないひょっとして、ミスポさん提供のTCP/IPスタックとかUSBスタックとか他もろもろとか、そういうのが丸ごと動いている状態で(それらの機能を使った上で)、ファームウェアアップデートをしたい、ということでしょうか?あと、ちなみに、プログラムサイズは全体で(可能性も含めて)どれくらいでしょうか?2Mバイト以下? 2M~4Mバイト?
回答ありがとうございます。
>ブートローダをつかって、外付けシリアルフラッシュからSDRAMへプログラムをダウンロードする予定とか?目的はそのとおりです。
>ひょっとして、ミスポさん提供のTCP/IPスタックとかUSBスタックとか他もろもろとか、>そういうのが丸ごと動いている状態で(それらの機能を使った上で)、ファームウェアアップデートをしたい、ということ>でしょうか?そうです。
>あと、ちなみに、プログラムサイズは全体で(可能性も含めて)どれくらいでしょうか?2Mバイト以下? 2M~4Mバイ>>ト?今のところ、4M程度です。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。そういうことでしたか。そして、最終的には外付けシリアルフラッシュから、今のところは実験目的で内蔵フラッシュから、ファームウェアアップデートの本番や実験をしたい(もちろんアプリケーションのデバッグも)、みたいなところでしょうか?(今のところ、というのは、開発フェーズ初期のコーディング/デバッグの作業の話ですかね。)そういうことであれば、私は、以下のようなやり方が良いのではないかな、と思いました。(セクション設定に関しては赤文字のとおりにします。)(1) プロジェクトを2つ作成する(2) ひとつは、以下を行うだけのもの(セクション設定は普通に設定)(2-1) resetprg.cからmain()を呼び出す、そしてmain()以降で以下を行う(2-2) SDRAMを使うのに必要な初期化 (および 外付けシリアルフラッシュにアクセスするのに必要な初期化)(2-2') SDRAMの初期化はもっと前で行えたかも知れません(すみません、実際に使ったことが無くて、、、)(2-3) 内蔵フラッシュ(および 外付けシリアルフラッシュ)から全てをSDRAMへコピーする(2-4) SDRAM側のプロジェクトのresetprg.cの処理へジャンプ(3) もうひとつは、以下を行う本番のもの(セクション設定は全てをSDRAMに配置する設定)(3-1) こちらのプロジェクトのresetprg.cからmain()を呼び出す、そしてmain()以降で以下を行う(3-2) ミスポさんのNORTiやTCP/IPスタックやUSBスタックやアプリケーションの何もかもの初期化やら実行やらを普通に行う(3-3) 内蔵フラッシュ(および 外付けシリアルフラッシュ)の書き換え実験目的段階として、(4-1) 先の(3)のプログラムをCC-RXのリンカの機能でバイナリファイル化する(4-2) そのバイナリファイルをCC-RXのリンカの機能で先の(2)のプログラムに合体させる(4-3) 動作確認作業としては、(4-2)で合体させたプログラムをe2 studioでダウンロードして実行させれば良い、筈ですというように思ったのですが、いきなりそう言われても困惑してしまう、でしょうか?上記の(3)の赤文字のセクション設定が本番のセクション設定の筈だろう、という感はとても強いのですけれども、実験目的として簡易的な設定がないかどうか、ちょっと咄嗟に思い浮かばなかったです。すみません、ひとまず、ここまでリプライしておきます。[追記]> (3) もうひとつは、以下を行う本番のもの(セクション設定は全てをSDRAMに配置する設定)すみません、全て、では無かったですね。普通の目的のRAMはRX72Nの内蔵RAMを使えば良い/配置すれば良いですよね。