RX72Tでの質問です。
エラー(E4000002): リセットが解除できません。の解除方法をご存知でしょうか。
割り付けを間違えたのか電源が入らず、書き換えようとして発生した様子です。
harryさん、こんにちは。NoMaYと申します。これは以下のエラーですね。対処法ですが、分かりやすそうな言い方で言うと、こういう感じかな、と思うのです。(1) 出来合いの市販ボードの場合:ボードの設定が間違っていると思われますのでボードのマニュアルを再確認して下さい(2) 貴社のカスタムボードの場合:たぶん、ハードウェア設計ミス、ではないかなと思われますので設計者さんに相談してみて下さいすみません、もし、御自身が設計者さんでしたら、その旨のリプライを頂けませんでしょうか。Renesas Flash Programmer V3.09 フラッシュ書き込みソフトウェア ユーザーズマニュアルwww.renesas.com/us/ja/document/mat/renesas-flash-programmer-v309-flash-memory-programming-software-users-manual「E4000002メッセージ リセットが解除できません。説明 E1,E20,E2,E2 Lite 使用時にターゲットデバイスに接続時にリセット信号でHighになったことを検出できない場合に発生します。ターゲットシステムのリセット信号を確認してください。」ところで、「割り付けを間違えたのか」というのは、どのような意味ですか?