RX72Tでのアセンブラ

inteと申します。

今回、RXでのアセンブラについて分からない事があり質問させていただきます。

どうしてもアセスメントで記述が必要な機能のコーディングをしているのですが、

1行、コンパイルエラーになってしまう原因が分かりません。

コンパイルエラーになるコードは下記になります。

mov.L   #A0000000h,r13

エラー内容はSymbol is undefined

この即値を下記の様に変更するとコンパイルは正常に行われました。

mov.L   #80000001h,r13

ソフトウェアマニュアルによると、A0000000hも80000001hもロングの範囲内なので

一見、問題なさそうですが、何故A0000000hだとコンパイルエラーになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

Parents Reply Children