開発環境CS+ コンパイラCC-RX マイコンRX130シリーズでプログラムを作成しておりますが、
VCCがある電圧以下に低下したら、リセットを発生させたいのです。
マイコンハードウェアマニュアルには、オプション設定メモリのOFS1レジスタで設定と記載
されていますが、オプション設定メモリ領域への設定方法がわかりません。
CC-RLのように、プロパティの共通オプションには、オプションバイトを設定する箇所がないため
やり方が不明です。
だれか教えて頂けないでしょうか。
bosssaさん、こんにちは。NoMaYです。今回はRXスマートコンフィグレータを御使用でのことでしょうか?(すみません、使用されていない場合であれば、他の人からのリプライを待って頂く、ということにさせて下さい。ただ、使用している場合も少し調べないと回答出来ませんけれども。)