Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBにてJA3にRSPI0のポートを出したい (SDRAMは?)

こんにちは、yasです。

Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBにてRPI0のポートをJA3端子に出そうとしています。

www.renesas.com/.../rx65n-2mb-starter-kit-plus-renesas-starter-kit-rx65n-2mb

基板のユーザーズマニュアル Rev.2.00 2017.12のp34などを見ますと、「SW4.4:OFF, SW4.3:OFF」にすることで、RSPI0関連のポートをJA3端子に出せることがわかります。

一方で、SDRAMも同じ設定でつながってしまうように思われます。

SDRAMとのSPI通信はせずに、JA3端子につなげたモジュールと通信をしたいのですが、何かご存じの方はおられますでしょうか?

「こういう部分を調べるとよい」などのアドバイスでもありがたいです。

Parents
  • yasさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    添付されていた画面コピーを見ると、SDRAMが繋がっているといってもアドレス線(SDRAM側が入力のみでありSDRAM側から出力されることが無い)となっていますので、SDRAMが繋がっていても差し支え無いように思いました。

    すみません、文面から気になったのですけれども、SDRAMとは何か、というのもご存じ無かったりするのでしょうか?

Reply
  • yasさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    添付されていた画面コピーを見ると、SDRAMが繋がっているといってもアドレス線(SDRAM側が入力のみでありSDRAM側から出力されることが無い)となっていますので、SDRAMが繋がっていても差し支え無いように思いました。

    すみません、文面から気になったのですけれども、SDRAMとは何か、というのもご存じ無かったりするのでしょうか?

Children
  • NoMaYさん、回答ありがとうございます。

    SDRAM(U12)の回路で見ますと、確かにA4からA7(データシートでのAddress Inputs)になっているということなのですね。

    SDRAM-A7はJA3-A7(MISO)とつながっているのですが、SDRAMはAddress InputsのためこちらでH/Lが変わることはない、と理解いたしました。