はじめまして。
お世話になります。U翔太と申します。
文字の送信には成功しているのですが数字の送信ができず、受信側に何も表示されません。
原因と解決策に心当たりのある方がいらっしゃれば、ご教授頂けますようお願い申し上げます。
U翔太さん、こんにちは。NoMaYと申します。> 文字の送信には成功しているのですが数字の送信ができずひょっとして、数字を送信するとき、文字としての '1' という数字を送ろうとしたのでは無くて、素朴に単なる数値の 1 を送ろうとしていませんでしたか?それとも、数字の送信というのは、それこそ文字としての '1' という数字を送ろうとしたというのでは無くて、それこそまさに単なる数値の 1 を送ろうとしたけれども、TeraTermや御自身の.NETで自作したプログラムにて何も表示されなかったということでしょうか?そうであれば、たぶんTeraTermの通常設定では単なる数値などは表示されないものだったと記憶していますし、御自身のプログラムであれば再度処理を見直して単なる数値でも表示されるようになっているか確認してみて欲しいです。すみません、もっとも、TeraTermに単なる数値を受信したときに数値を表示させるモードがあったかどうかまで覚えていないです。バイナリ表示モードがあったかも知れません。
こんにちわ、NoMaYさん。ご返事ありがとうございます。
>単なる数値の 1 を送ろうとしたけれども、TeraTermや御自身の.NETで自作したプログラムにて何も表示されなかったTeraTermで表示する事ができました。RX621の方のコードは問題ないことが分かったので大変、助かりました!ありがとうございます。