RX23T シリーズROMサイズ変更

開発環境CS+ でマイコンはRX23TシリーズのR5F523T5AxFL(ROM128k)で開発を行っていますが、

ROMサイズに余裕がありますのでROMサイズ64kのR5F523T3AxFLに変更を考えていますが、

変更するには、CS+のプロジェクトツリー内の「R5F523T5AxFL(マイクロコントローラ)」を右クリックして

「マイクロコントローラを変更」を選択してROMサイズ64kの「R5F523T3AxFL」を選択するのみで完了ですか

その他、プロパティなど変更する必要がある箇所等はありますでしょうか。教えてください。

  • bosssaさん、こんにちは。NoMaYです。

    リンカ設定のセクションスタートアドレスは自動的に変わらなかったかも知れません。(内蔵フラッシュメモリの先頭番地がROMサイズが128Kのもののままで64Kのものに自動的に変わらなかったかも知れません。)