RZ-T2Mマイコンについて

こんにちは。

マイコンについて非常に初心者であり、初歩的な質問で申し訳ないのですが、どなたかお教えいただきたいです。

RZ-T2MマイコンでSPI通信を行いたいと考えています。

スレーブ側の動きが少々複雑で、チップセレクト(CS)ピンの挙動が単なるH\Lだけでなく、複雑な信号入力が必要であったり、MOSIをHi-Zに設定する必要があったりします。

そのため、下記2点を確認したいです。

・GPIOピンをCSピンとして代用できないか?また同期のさせ方は?

・MOSIやSCLKをHi-Zに設定可能か?またその制約はないか?(CSがイネーブルのときのみなど)

以上、よろしくお願いいたします。

Parents
  • わわいです

    そういう複雑なことをさせるなら、SPIデバイスを使うのはあきらめて、全ラインをGPIOにしてしまい、ソフトウエアでみんな実装する、という手を使えば簡単かと思います

    そうなると、あまり速い速度では追いつかなくなりますんで、マスターの方で十分速度を遅くする必要があります

Reply
  • わわいです

    そういう複雑なことをさせるなら、SPIデバイスを使うのはあきらめて、全ラインをGPIOにしてしまい、ソフトウエアでみんな実装する、という手を使えば簡単かと思います

    そうなると、あまり速い速度では追いつかなくなりますんで、マスターの方で十分速度を遅くする必要があります

Children