e studioでbsp_api.hを生成する方法を教えてください。
自動生成を試みているのですが、生成されていないため、BUILDでエラーが出てしまいます。
手動でファイル追加が必要でしょうか。マイコンはRZシリーズです。
わわいです
とりあえずそのエラーの出ているinclude文をコメントアウトして、ビルドしてみてはどうでしょう
そのうえで、どういう関数が未定義になっているかを探っていけばいいかと思います
そうすれば、どういうたぐいのユニットが不足しているか、がわかってくるかと思います
# ちなみに、うちにあるRXのプロジェクトソースの中には、そのヘッダファイルはありませんでした
解決しました。ありがとうございました。