RZ/T2Mマイコン+RSK+KitでRSPIを用いてMOSIから転送を試みています。
SPDRレジスタに直接データを書き込み、8ビットを3フレームバースト転送していますが、
下記の図のようにMOSIから出力は出ているものの、CSは変化せず、おそらく1行ずつ単発で送信されているような状態になっています。
p_ctrl->p_regs->SPDR=0x01;
p_ctrl->p_regs->SPDR=0x02;
p_ctrl->p_regs->SPDR=0x03;
のように順次書き込みしているのにも関わらず、SPTFSR.TFDNは4から変化しません。
一方で、SPRFSR.RFDNは0からインクリメントされています。
どなたかこの不具合の理由がわかる方がいたら教えてください。
ちなみに、上記動作中にSSL(CS)の信号に変化が見られません。