お世話になっております。RZ/T1 USB CDC CLASS サンプルプログラムを参考にPRINTER CLASSを作成してます。各DESCRIPTORなど変更して接続、USBモニタで監視すると REQUEST DEVICE⇒RESPONSE DEVICEで終了、次のステップ REQUEST CONFIGに入りません。送受信部処理は、CDC CLASSのままです。 確認内容、変更点など御教授ください。