e2studio のGNUARM-RZサンプル  リンク切れ

GR-PEACH を e2 studio のサンプルを使って動かそうとしたところ、サンプルのリンクが切れていました。

▼サンプルリンクについて

e2 studio サンプル >
e2 studio GNUARM-NONE-EABI サンプル

RZ_R7S72100_LED_SAMPLE


▼サンプルリンク クリック結果

HTTP ERROR: 404

Problem accessing /com.renesas.arm.rz.help/Samples/RZ_R7S72100_LED_SAMPLE.zip. Reason:

    Not Found


Powered by Jetty://

Parents Reply Children
  • e2studio.exe を英語モードで起動する(-nl en_US)と、正しく参照できました。

    本来は

    ttp://127.0.0.1:(ポート番号)/help/topic/com.renesas.(デバイス).help/Samples/*.zip

    となるべき所、日本語だと

    ttp://127.0.0.1:(ポート番号)/com.renesas.(デバイス).help/Samples/*.zip

    になってしまうからだと分かりました。

    なぜ日本語だとそうなるのかはまだ分かっておりませんが。

  • 英語モードで起動し、

    メニューの「Help」→「Help Contents」→「Help」画面→「e2 studio Samples」→「KPIT GNUARM-NONE-EABI Samples 」

    から「RZ_R7S72100_LED_SAMPLE」ファイルのダウンロード、できました!

    ファイルがGETできればいいです。 助かりました、ありがとうございました! (^-^)

  • GR-PEACHでのe2 studio使用の件ですが、e2 studioで紹介されている

    RZ_R7S72100_LED_SAMPLEは、Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H(※)

    向けのサンプルとなります。

    mbed用サンプルをe2 studio用のプロジェクトに変換するExport機能については

    現在対応中で、6月頃に公開できる見込みです。

    -

    e2 studioへのExport機能の公開までは、こちらの方法をお試しいただけないでしょうか。

    こちらの方法ですと、DS-5のライセンスは無償の「DS-5 Starter Kit for Renesas RZ」

    で使用できます。GR-PEACH搭載のCMSIS-DAP(デバッグ機能)を使いますのでICEなど

    の追加ハードウェアなしでデバッグできます。

    -

    developer.mbed.org/.../Exporting-to-GCC-ARM

    -

    ※:am.renesas.com/.../index.jsp

  • dkatoさん
    .
    こんにちわ。(つながるかな・・・?) ご報告が遅くなりすみません。 情報ありがとうございました。
    ルネサスのRZ/Aの紹介ページを見てDS-5はDSTREAM等のICEがないとダメなのかと誤解していました☆
    DS-5はサンプルが多いので気になっていました。 ありがとうございます。
    .
    教えていただいたWEBページ「 developer.mbed.org/.../Exporting-to-GCC-ARM 」を実施しましたが、1点だけWEBどおり設定できていません。
    ターゲット初期化デバッガスクリプトファイル「mbedload.ds」が入手できていないのです。
    .
    デバッグ環境設定 3番の DS-5のDebugger タブ画面項目「Run target initializetion debugger script ( .ds / .py ) 」に対するファイル「mbedload.ds」の指定ですが
    説明に「select the mbedload.ds in the zip file 」とあるので、WEBコンパイラからエクスポートしたZIPファイルのことだと解釈しているのですが、

    GCC(ARM Embedded)でエクスポートしても私の場合、ファイル「 mbedload.ds 」が存在しません。
    もしよければ mbedload.ds の入手方法を教えていただけないしょうか? 
    .

    .

    ▼接続タブ画面は、WEB説明どおり設定できたようです

    .

    ▼この画面は、WEB説明だと、赤枠のところに「mbedload.ds」というスクリプトファイルをZIPから選んで設定することになっていますが、「mbedload.ds」ファイルがなくgoogle検索等しても入手方法もわからず困っています

    .

    ▼ WEBページどおりに設定できてないので実行を試すのもどうかと思いつつですが
    .    現状の設定でデバッグ実行開始したときのエラー

  • ご連絡ありがとうございます。

    "mbedload.ds"は「Add DS-5 configuration for the target」章にある"configdb_v519-20150327.zip"の中にあります。

    wikiの説明文を修正しました。

    developer.mbed.org/.../Exporting-to-GCC-ARM

  • dkatoさん

    接続できました! どうもありがとうございました (^-^)