GR-PEACH(RZ/A1H)にて500Hzの矩形波を生成したいのですが、387KHzが限界です。
実現方法はあるでしょうか。
以下のコードでOSTM1CMP<=10としても387Khzから周波数が上がりません。
#include "mbed.h"#include "ostm_iodefine.h"
static void my_ticker_interrupt(void);
main(){
//init GPIO - DIO0:P2_15 GPIOPIBC2 = GPIOPIBC2 & 0x7fff; GPIOPBDC2 = GPIOPBDC2 & 0x7fff; GPIOPM2 = GPIOPM2 | 0x8000; GPIOPMC2 = GPIOPMC2 & 0x7fff; GPIOPIPC2 = GPIOPIPC2 & 0x7fff; GPIOPIBC2 = GPIOPIBC2 & 0x7fff; GPIOPM2 = GPIOPM2 & 0x7fff;
/* Power Control for Peripherals */ CPGSTBCR5 &= ~(CPG_STBCR5_BIT_MSTP50); /* enable OSTM1 clock STBCR5のbit0 */
// timer settings OSTM1TT = 0x01; /* Stop the counter and clears the OSTM1TE bit. */ OSTM1CTL = 0; /* Interval timer mode. Interrupt disabled when star counter */ OSTM1CMP = 0x8; // 387kHzが限界 OSTM1TS = 0x1; /* Start the counter and sets the OSTM0TE bit. */
// INTC settings InterruptHandlerRegister(OSTMI1TINT_IRQn, my_ticker_interrupt); GIC_SetPriority(OSTMI1TINT_IRQn, 5); GIC_EnableIRQ(OSTMI1TINT_IRQn);
while(1){ }}
static void my_ticker_interrupt(void){ GPIOP2 ^=0x8000; //P2_15反転}
OSTMを使う方法では、これ以上の速度は難しいと思います。(500kHzですよね?)代わりにPWMを使った方法はいかがでしょうか?
■コード#include "mbed.h"
PwmOut pwm(P4_4);
int main() { pwm.period_us(2); // 2 us period pwm.write(0.50f); // 50% duty cycle, relative to period while(1);}
■PWM(高速版)として使用できるピンPWM(高速版)出力として、下記の端子を選択できます。複数ポートでPWMを行う場合、"or"で記載されている組み合わせは排他となります。・P4_4 or P4_5・P4_6 or P4_7・P8_8 or P8_9・P8_10 or P8_11・P8_12 or P8_13・P8_14 or P8_15
詳細は下記リンクのPwmOut⇒Existing PWMを参照ください。https://developer.mbed.org/teams/Renesas/wiki/GR-PEACH_supported_function_map
有難うございます。
500kHz達成しました。
500kHz超えの矩形波を正確に発生させることができたのですが、矩形波のパルス数を同時に正確に計測する方法はあるでしょうか。
a) OSTMを使用すると割り込み関数内で出力を反転させて矩形波を生成できます。この時に同時にカウントすればよいのですが、上述の通り380kHzが限界です。
b) PWMを使用すれば矩形波は >500kHz 可能です。
TGIA割り込みを使用しても割り込み発生から処理されるまでがPWM周波数により一定とはならない為、正確なカウントが出来ないと思われます。
わわいです
外部回路で、タイマのインプットキャプチャ信号と矩形波出力とANDを取る、ぐらいしか思いつきませんねー
500KHz以上ともなると、インプットキャプチャ割り込みをかけたところで、割り込みの応答時間で止めるのは無理でしょうね
ANDゲート一個増えるという話になりますが、どーでしょうか。
500kHz以上では難しいとのこと承知しました。
お陰様で其々の方法の特徴を知ることができました。(正確な理解までは遠いですが)
アドバイス頂いた外付け回路等で再考したいと思います。
単純に マルチファンクションタイマ のクロック入力に入れれば良いのでは?
チョコです。
がじぇルネのGR-PEACHをみると位相計数モード(下記URL)があったので,
マルチファンクションタイマパルスユニット2のカウントクロック入力がサポート
されているようです。そうならば,外部クロックをカウントさせることは可能な
はずなので,ハードウェアでカウントできると思われます。
GR-PEACHはがじぇルネの方がいいかと思います。
japan.renesasrulz.com/.../3728.aspx