GENMAI(RTK772100BC00000BR)を使用して、組込みLinuxによる開発を研修で実施しようと考えております。
初心者にやさしいおすすめの参考文献やサイトをご存知の方、ご教示いただきたく思います。
お問合せありがとうございます。
残念ながら、GENMAI向けのLinuxソフトウェアは、本サイトの「サンプルプログラム等」にアップしていますデータのみとなります。
搭載していますRZ/A1Hという点では、「Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H」用に以下のサイトに情報を充実させています。(英語のみ)
renesasrulz.com/.../mediagallery
Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H
www.renesas.com/.../renesas-starter-kitplus-for-rz-a1h.html
こちらを研修の対象としてご検討いただくのはいかがでしょうか?
特別にGENMAIを使用される背景がありましたらお知らせいただけると幸いです。
ご回答ありがとうございます。
ご紹介いただいたサイトで研修の方向を検討します。
GENMAIを使用する背景は、ルネサス製のマイコンを使い慣れている上で汎用ボードを探した程度の理由です。
ご連絡ありがとうございます。
RZ/A1のLinuxに関してご不明な点等ありましたら、本件同様にかふぇルネのRZ-Forumにご投稿いただければと思います。
引き続きのご検討、よろしくお願いします。