GENAMIボードでのI2C通信

GENMAIボードを使用した制御を検討しております。

BSP(RZLSP-V3.0.0_packages)をダウンロードして、release_note_J.txtを確認すると

【制限事項】[I2C]に「・CH0,CH1,CH3には対応しません。」となっております。

GENMAIボードの回路図(rtk772100bc00000br_sch.pdf)を確認すると

CH2のポートはEEPROMへ接続されており、CH3がCN8に接続されていることから

CH0-CH2が使用できず、CH3が使用可能かと思います。

どなたかGENMAIボードでI2C制御をされた方、ご教示をお願いいたします。

Parents
  • 動作確認はしていませんが、意図的に動作しないようにはしていないようですから、
    多分、使えるのでは?と思います。

    i2c-toolsなどを使って、CH3にアクセスし、CN8に信号が出るか確認してみたら
    どうでしょう?

Reply
  • 動作確認はしていませんが、意図的に動作しないようにはしていないようですから、
    多分、使えるのでは?と思います。

    i2c-toolsなどを使って、CH3にアクセスし、CN8に信号が出るか確認してみたら
    どうでしょう?

Children
  • わわいです

    RZ/A1では、IICのCH3のポートはDV0_DATA12/13と共用端子となっていますが、

    GENMAIボードで、あなたの使用用途で、この機能は使っていないでしょうか。

    使っていないなら使用可能かと思われます

  • pecteilis さん

    わわい さん

    ご回答ありがとうございます。

    研修内容にI2C通信を取り込みたいと考えて調査をしておりましたので、まだ実装に至ってはおりません。

    お二人とも使用可能とのご見解ですので、I2C通信を取り込んだものとします。