buildrootにてパッチエラー

お世話になります。原と申します。

RZ/A1H 用 Linux BSP (V3.0.0)パッケージをビルドしているのですが、

パッチのエラーで止まってしまいます。

以下に出てくるtslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d.tar.gzをWEB上で取りに行くと、全く違うバージョンのTSLIBが

落ちてきます。buildrootのgitパッケージには該当パッチが有るようですが、tslibのgitには既に無いように見えます。

これを回避するにはどうしたら良いでしょうか。

>>> tslib 158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d Downloading
--2017-04-17 20:28:18-- github.com/.../tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 192.30.255.112, 192.30.255.113
Connecting to github.com (github.com)|192.30.255.112|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: github.com/.../tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d.tar.gz [following]
--2017-04-17 20:28:19-- github.com/.../tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d.tar.gz
Connecting to github.com (github.com)|192.30.255.112|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: codeload.github.com/.../master [following]
--2017-04-17 20:28:19-- codeload.github.com/.../master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121, 192.30.253.120
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: '/home/ampere/Renesas/RZLSP-V3.0.0/dl/tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d.tar.gz.tmp'

[ <=> ] 153,027 264KB/s in 0.6s

2017-04-17 20:28:21 (264 KB/s) - '/home/hoge/Renesas/RZLSP-V3.0.0/dl/tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d.tar.gz.tmp' saved [153027]

>>> tslib 158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d Extracting
gzip -d -c /home/hoge/Renesas/RZLSP-V3.0.0/dl/tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d.tar.gz | tar --strip-components=1 -C /home/hoge/Renesas/RZLSP-V3.0.0/tmp/rskrza1-buildroot/build/tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d -xf -
>>> tslib 158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d Patching package//tslib

Applying tslib-enable_raw_module.patch using patch:
patching file etc/ts.conf
Reversed (or previously applied) patch detected! Assume -R? [n]
Apply anyway? [n]
Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored -- saving rejects to file etc/ts.conf.rej
Patch failed! Please fix tslib-enable_raw_module.patch!
make: *** [/home/hoge/Renesas/RZLSP-V3.0.0/tmp/rskrza1-buildroot/build/tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d/.stamp_patched] Error 1

 

Parents
  • こんにちは

    多分、説明不要かと思いますが、エラーの原因は、buildroot に必要なファイルが、BSPリリース時と
    現在で異なっており(置き換えられてしまったようです)、パッチが適用不可能な状態になっているためです。

    【対策1】

    もし、支障がないようでしたら、English community の RZ Forum -> Files で公開されている
    新しいBSPをご使用ください。リリース V1.3.0 から、GENMAI ボードに対応しています。

    【対策2】

    もし正しいパッチファイルが入手済みならそれを、そうでなければ、添付ファイルをダウンロードします。
        "tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d.tar.gz"

     tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d.tar.gz

    1) ビルドエラーとなった環境で "RZLSP-V3.0.0/dl" ディレクトリに正しいパッチファイルを置いてください。
         既存ファイルは、上書きしてください。

    2) 下記ディレクトリを削除してください。
        "RZLSP-V3.0.0/tmp/rskrza1-buildroot/build/tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d"

    3) "build.sh" を再実行してください。

    以上

Reply
  • こんにちは

    多分、説明不要かと思いますが、エラーの原因は、buildroot に必要なファイルが、BSPリリース時と
    現在で異なっており(置き換えられてしまったようです)、パッチが適用不可能な状態になっているためです。

    【対策1】

    もし、支障がないようでしたら、English community の RZ Forum -> Files で公開されている
    新しいBSPをご使用ください。リリース V1.3.0 から、GENMAI ボードに対応しています。

    【対策2】

    もし正しいパッチファイルが入手済みならそれを、そうでなければ、添付ファイルをダウンロードします。
        "tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d.tar.gz"

     tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d.tar.gz

    1) ビルドエラーとなった環境で "RZLSP-V3.0.0/dl" ディレクトリに正しいパッチファイルを置いてください。
         既存ファイルは、上書きしてください。

    2) 下記ディレクトリを削除してください。
        "RZLSP-V3.0.0/tmp/rskrza1-buildroot/build/tslib-158ee49b32f83cb7b02d5315f41c2e4cff38942d"

    3) "build.sh" を再実行してください。

    以上

Children