e2studio KPIT GMUARM-NONE コンパイラ スタック解析

はじめまして。

現在、e2studio(KPIT GMUARM-NONE コンパイラ)にてスタック解析について困っています。

プロジェクトソースのスタックがオーバーフローしないか評価するのにe2studioのスタック解析機能を使用しようと

考えていましたが、ルネサス RXC および、 ルネサス CCRLコンパイラしか対応していないようです。

何か他に解析方法等はありませんでしょうか。

Parents Reply Children
  • e²studio 5.2.0.20 Release Note にある
    Partner OS Plugin Synergy

    The Partner OS Plug-in already supported the display of the stack pointer, stack top, stack end, and stack size. Stack usage information will also be added to the view to show utilization of the stack.This shows the high memory watermark that was detected during execution.In    addition, numerous other modifications have been made such as:

    •Modified data in the view is highlighted in red text.

    これだろうか?