RZ/G1E + LCD-KIT-B01 on Yocto2.0 でLCDに表示させたい

かに道楽と申します。お世話になります。

RZ/G1E + LCD-KIT-B01 のStarterKitでYocto2.0(Kernel4.4+Wayland)を動作させるにあたり、

LCD-KIT-B01に出力させるにはどうすればよいか、何か情報をお持ちの方いらっしゃいませんでしょうか?

カーネル・rootfsは以下の手順通り作成しています。

elinux.org/.../Yocto_2.0

Kernel3系については、以下の投稿を見つけたのですが、Kernel4系では該当するドライバが見当たらず苦戦しております。

renesasrulz.com/.../lcd-support-on-renesas-rz-g1e

HDMIとRGB出力は動作しています。

以上、よろしくお願いします。

Parents Reply Children