お世話になります。
RZ/T1で、BTCMで実行しているソフトですが、QSPIフラッシュを読みながらCRC演算器で計算させています。
256kByte程度の処理で、処理時間が早いときと遅いときがあり悩んでいます。
時間はばらつくわけではなく2通りで、時間差としては4%程度になります。
シリアルフラッシュアドレス:3000 0000h~ から CRC データ入力レジスタ(CRCDIR)への書き込みになります。
フラッシュはキャッシュに読み込まれますが、その読み出し時間は変わらないようです。
何か考えられることはあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。