JPEG decode でのマーカエラー

毎々お世話になります。 

RZ/A1H のjpeg decoder で jpeg ->yuv 変換を行おうとしていますが、

マーカーエラーが発生します。 使用したjpeg ファイルはviewer で正常に表示できることを、確認しています。

エラーコードはB'1000、 内容は SOS検出時にSOF0,DQT,DHT 未検出 です。

jpeg ファイルは以下のようなものです。

原因をご存じの方はお知らせください。 お手数ですがよろしくお願いします。

高瀬 

Address Length Message
00000000 ****** SOI :Start Of Image ******
00000002 [0010] APP0 :Application segment marker - to 00000013
AVI1..........
00000014 [0004] COM :Comment

0000001A [0084] DQT :Define Quantization Table 【IJG 画質75】
0000001E QT0-8bit IJG輝度 画質75
0000005F QT1-8bit IJG色差 画質75
000000A0 [0011] SOF0 :Start Of Frame 0 - Baseline DCT
             320[0] x 240[0] pixel - 24bit color (YCbCr 4:2:2)
              ComponentID-01 Y 2x1 QT0
              ComponentID-02 Cb 1x1 QT1
              ComponentID-03 Cr 1x1 QT1
000000B3 [001F] DHT :Define Huffman Table
000000B7 HT0-DC 汎用輝度HT-DC
000000D4 [001F] DHT :Define Huffman Table
000000D8 HT1-DC 汎用色差HT-DC
000000F5 [00B5] DHT :Define Huffman Table
000000F9 HT0-AC 汎用輝度HT-AC
000001AC [00B5] DHT :Define Huffman Table
000001B0 HT1-AC 汎用色差HT-AC
00000263 [000C] SOS :Start Of Scan 0-63[00]
HT Selector[DC/AC] Y[0/0] Cb[1/1] Cr[1/1]
00000271 ****** Image Data ******
Data Size 4,244 bytes
00001305 ****** EOI :End Of Image ******
 

Parents
  • 毎々お世話になります。

    環境としては IARのI-Jetを使用しています。

    エラー発生時の動作の順番としては 
    jpeg ファイルを UARTで RAM上の配列に格納する。 RZ/A1H のjcu の初期設定を行い、jcu に jpegファイルが格納された配列の先頭アドレスを渡し、伸長したときにエラーが発生しました。 JIFDCNTのJINSWAPの設定は0にしたのですが、この設定に問題があるのでしょうか?

    お手数ですがよろしくお願いします。
  • JINSWAP = 0が原因である可能性は、低いと思われます。
    JPEGファイルが格納される先頭アドレスが、8バイトアライメントか確認お願いします。
    その他にも、キャッシュコヒーレンシ問題の可能性も考えられますので、その確認の為に、JPEGファイルをROM上に配置し伸張する。もしくは、非キャッシュのRAMにJPEGファイルを展開して正常に伸張可能か確認をお願い致します。
Reply
  • JINSWAP = 0が原因である可能性は、低いと思われます。
    JPEGファイルが格納される先頭アドレスが、8バイトアライメントか確認お願いします。
    その他にも、キャッシュコヒーレンシ問題の可能性も考えられますので、その確認の為に、JPEGファイルをROM上に配置し伸張する。もしくは、非キャッシュのRAMにJPEGファイルを展開して正常に伸張可能か確認をお願い致します。
Children
No Data