GPIO の代わりに高速でON-OFFできるI/Oは?

毎々お世話になります。

GPIOのPort出力で CLKを作ろうとしたのですが周期が750nsと遅いので、もっと速い

出力はないでしょうか?

お手数ですがよろしくお願いします。

高瀬

Parents
  • takaseさん、こんにちは。NoMaYです。

    また がじぇるね のスレッドですが、その書き込みの後で、こういう書き込みがあることに気付きました。ポートのHigh/Lowの長さの微調整を100ns程度で行っている、ということで、100ns程度の幅のHigh/Lowを作るような制御をしている訳では無さそう、でした。振り出しに戻ってしまったようで、どうもすみません。

    japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/f/gr-rose/5893/neopixel-and-current-meassurement/32914#32914

    テープLEDに使われているLEDは1個あたり24ビットでRGBを表現しており、1ビットは約1.2usのため、1個で30usかかります。420個の場合、全LEDの表示を変えるのに12msぐらいかかることになります。

Reply
  • takaseさん、こんにちは。NoMaYです。

    また がじぇるね のスレッドですが、その書き込みの後で、こういう書き込みがあることに気付きました。ポートのHigh/Lowの長さの微調整を100ns程度で行っている、ということで、100ns程度の幅のHigh/Lowを作るような制御をしている訳では無さそう、でした。振り出しに戻ってしまったようで、どうもすみません。

    japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/f/gr-rose/5893/neopixel-and-current-meassurement/32914#32914

    テープLEDに使われているLEDは1個あたり24ビットでRGBを表現しており、1ビットは約1.2usのため、1個で30usかかります。420個の場合、全LEDの表示を変えるのに12msぐらいかかることになります。

Children
No Data