毎々お世話になります。
GPIOのPort出力で CLKを作ろうとしたのですが周期が750nsと遅いので、もっと速い
出力はないでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いします。
高瀬
takaseさん、こんにちは。NoMaYです。たまたま がじぇるね のスレッドを見ていて、こういう書き込みがあることに気付きました。実は、ライブラリ経由でも、充分に速いのかも知れません、、、(WS28212BはNeoPixelのテープLED、digitalWriteはGR-PEACHやGR-LYCHEEのArduinoライブラリの単純にポートをHighにしたりLowにしたりするライブラリ関数、です。)japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/f/gr-rose/5893/neopixel-and-current-meassurement/32882#32882「WS28212Bはおよそ100ns程度でのポート制御が必要なのですが、GR-PEACHやGR-LYCHEEは処理が早いため、単純にdigitalWriteでのピン操作を追加しているだけになってます。」
takaseさん、こんにちは。NoMaYです。また がじぇるね のスレッドですが、その書き込みの後で、こういう書き込みがあることに気付きました。ポートのHigh/Lowの長さの微調整を100ns程度で行っている、ということで、100ns程度の幅のHigh/Lowを作るような制御をしている訳では無さそう、でした。振り出しに戻ってしまったようで、どうもすみません。japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/f/gr-rose/5893/neopixel-and-current-meassurement/32914#32914「テープLEDに使われているLEDは1個あたり24ビットでRGBを表現しており、1ビットは約1.2usのため、1個で30usかかります。420個の場合、全LEDの表示を変えるのに12msぐらいかかることになります。」