RZ/T1をシリアルフラッシュからブートで起動させたい。

お世話になります。

アルファプロジェクトのサンプルプログラムをオブジェクトを小さくすると、
シリアルフラッシュからブートできなく、原因がわからないのでルネサスの
サンプルプログラムをダウンロードして調べるようにしました。

ダウンロードしたのは、
 an-r01an2554xx0141-rzt1-initial-settings-a
です。
又、PCには、

RENESAS製
Version: 7.6.0
Toolchain - KPIT GNUARM-NONE-EABI Toolchain v16.01

をインストールしました。

使用ボードは、アルファプロジェクトのAP-RZT-0Aボードを使用してるので
LEDを点灯させるポートの設定は変更しました。
デバッガは SEGGER J-link Base を使用しています。

RAMで動作する、RZ_T_ram_sample は、LEDの点滅がおこなわれるので
動作します。

シリアルフラッシュから起動する RZ_T_sflash_sample は、動作しません。
プログラムはSEGGER J-link Baseで J-Link Commander v6.55a を起動して、
ボード接続後に、
 J-Link>loadfile C:\user\RZ_T1_bin\RZ_T_sflash_sample.hex,0x30000000
で書き込みました。

デバッガで調べたいのですが、デバッグ構成画面のデバッグ釦が有効になりません。

どこが間違っているのか教えていただけないでしょうか。

Parents Reply Children
No Data