お世話になっております。カイと申します。
RZ/G1E-PFがのっているCPUボードでソフトウォッチドッグの検証をしています。
Linuxカーネル4.4.138-cip25-yocto-standard
一通りの動きは確認できたのですが、タイムアウトをすると、カーネルパニックになります。
再起動したい場合はどのように設定すれば良いでしょうか。
ブート時のdmesgには下記のように表示されており、タイムアウト時は再起動する設定のような気がしますが、実際にはカーネルパニックになります。
[ 1.157931] softdog: Software Watchdog Timer: 0.08 initialized. soft_noboot=0 soft_margin=60 sec soft_panic=0 (nowayout=0)
soft_panicパラメーターをどこかで設定できればと思っています。またタイムアウト値については、ioctlでうまくいっています。
よろしくお願いします。