ユーザーズマニュアル ハードウェア編の図12.8の説明にある、以下の文面ですが、
「RAISnレジスタが0でない割り込み要因に対し、必要な場合はソフトウェアにて割り込みサービスルーチンに相当する処理を実行します。」
これは、割り込み要因マスク後に保留されている割り込み要因があれば、
今すぐ実行したいならば実行し、後でもいいなら放置で良い。
という意味でしょうか?
それとも、
CPSR.IのセットからIECnのマスクの間に発生した割り込みは、割り込み制御レジスタの書き換える前に全て処理(保留の割り込みをゼロに)しておかなければならない。
ざきおさん、 かふぇルネ管理人です。 本件、回答できる方がおられないようです。下記URLのルネサス問合せ窓口へ問合せてみてください。 よろしくお願いします。 URL: ja-support.renesas.com/dashboard