e2studioを使って、GRMANGOのプログラムを書いています。
OPENCVを使用したいと思い、includeしコンパイルもできたんですが、
undefinedとエラーが出て関数が使えません。
includeする方法、アドバイスいただけますでしょうか。
こんにちは、tomomasaさん
OpenCVを用いたサンプルソフトは、RZ/A2M 2D Barcode Package (R01AN4487)に同梱されています。
ただし、このサンプルコードはRZ/A2M Evaluation Board Kit用のソフトであるため、以下のファイルを変更する必要があります。
ご参照ください。
LUさん、ありがとうございます。
RZ/A2M 2D Barcode Package (R01AN4487)に同梱されているOPENCVのサンプルプログラムが見つからないんですが、
URLは以下であってますでしょうか
www.renesas.com/.../rza2m-group-rza2m-2d-barcode-package-sample-code
tomomasaさん、こんにちは
RZ/A2M 2D Barcode Package (R01AN4487)に同梱されているプログラムは確かにこのリンクです。
RZ/A2M Group RZ/A2M 2D Barcode Package - Sample Code | Renesas
但し、同梱されているサンプルはopencvのサンプルプログラムではありません。RZ/A2M 2D Barcode アプリケーションノート(R01AN4487JJ0108)をご参照ください。
また、GR-MANGOでopencvを使用したいなら、Arm Mbedのウェブサイトにopencvを使った、マスクなし検出デモもあります。(No.24 sample_24_facedetection.cpp)
RZ_A2M_Mbed_samples - Example programs for GR-MANGO | Mbed
何度も同じ質問申し訳ありません。同封されているというのはどういった事でしょうか。
MbedでOPENCVは動いたのですが、MbedOSが重く動作が遅いので、そちらは断念しました。