e2studioを使って、GRMANGOのプログラムを書いています。
OPENCVを使用したいと思い、includeしコンパイルもできたんですが、
undefinedとエラーが出て関数が使えません。
includeする方法、アドバイスいただけますでしょうか。
tomomasa さんほや です。こんにちは。
他の方のコメントを読んでようやく> includeしコンパイルもできたんですが、undefinedとエラーが出て関数が使えません。の意味が分かりました。下記のFAQにはC++ソースに書かれた関数をリンクする方法が書かれています。
FAQ 3000479 : C++ソースファイルに書かれた関数がリンクされませんhttps://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/19133769
色々やるよりそのままリンクを通した方が早そうだったらこれを試してみてください。
ほやさん、アドバイスいただきありがとうございます!
FAQを参考にリンクの追加してみたんですが、やはりだめでした。。。
GR MANGOの自動露光制御とOPENCVの両方を実装したいと思い、自動露光制御が入っているe2studioのサンプルプログラムにOPENCVを追加しようと考えていましたが、諦めたいと思います。