はじめまして。
RZ Starter Kit ( RSK)上でGuilianiのサンプルデモの書込みが失敗してしまいます。
Guiliani_SDK_2.4.0_Renesas_DisplayIt_FreeRTOS10_eGMLをダウンロードして
FlashGuilianiDemo.batを実行するのですが、
Bootloader for DisplayIt = 1
を選択後
1 - Flash QSPI bootloader 2 - Flash Guiliani Application 3 - Flash Guiliani Resources
の順に実行すると1、2は順調に書込みできるのですが
3 - Flash Guiliani Resources
にて
****** Error: Programming failed @ address 0x1A000000 (block verification error)Info: J-Link: Flash download: Total time needed: 210.430s (Prepare: 0.149s, Compare: 208.757s, Erase: 1.306s, Program: 0.109s, Verify: 0.000s, Restore: 0.106s)
のエラーが発生します。ベリファイでエラーが発生している模様です。
何か情報お持ちであればお助けください。