パッケージコード

パッケージコード xxxxx-AY(Sn)が入手難で、代理店からxxxxx-AZ(Sn-Bi)品を勧められています。

置き換えの際の注意しなけれなならない点のご教授をお願い致します。(半田強度、熱耐性等)

Parents
  • パパゴン太さん

    Sn-Bi半田を使って実装すると強度や熱サイクルに弱くなりますけれども、
    Sn-Ag-Cu半田を使って実装すれば相互拡散して、それほど問題ないかと思います。

    心配ならサイクル試験や強度試験などを実施して、従来品と比較するのがいいと思います。

Reply
  • パパゴン太さん

    Sn-Bi半田を使って実装すると強度や熱サイクルに弱くなりますけれども、
    Sn-Ag-Cu半田を使って実装すれば相互拡散して、それほど問題ないかと思います。

    心配ならサイクル試験や強度試験などを実施して、従来品と比較するのがいいと思います。

Children
  • Kirin さん

    ご教授頂きありがとうございます。
    ご教授頂きました内容で検討した結果、
    Sn-Ag-Cu半田を使用する、高温環境で使用しない、振動の影響が無い
    ので問題ないと考えております。
    有難うございました。

    パパゴン太