2台のマイコン間でシリアル通信を行うことを考えています。
それぞれのマイコンは、別々の基板に乗っており、電源投入のタイミングは別々であると
想定されます。
上記のもとで、通信を行うと、片方が電源未投入の時に電源投入されているもう一方が通信を
かけた場合、電源未投入の側の通信ポートの絶対最大定格違反にかかると思われます。
このような、電源投入のタイミングの異なる基板間の通信を行う場合、どのような順番で行うのが、常套手段でしょうか?シリアルのケーブルは、一方でも電源オンしている状態での抜き差しは、常識的によくないような気がするので、両方がオフしている状態で接続しておく必要があるように思われますが。
質問が、うまく伝わればいいのですが、どなたか教えて下さい。
チョコです。
異なる基板間を接続する場合には、間にドライバとレシーバを
入れ、そこで吸収するかと思います。
または、出力側はオープンドレイン出力+信号線から電源方向に
ダイオードをにしておき、入力側で電源にプルアップします。
マイコンにトレラント機能の端子があれば、それを利用することも
考えられます。