i2c通信 カラーセンサTCS34725について

GR-SAKURAでカラーセンサをから色情報を取得し、teratermでRGBをそれぞれ表示するというプログラムを組んで動かそうと思ったのですが、うまく動きません。

まだ、マイコンの操作やプログラムについて日が浅いためこのプログラムについて何をどうすればよいのか、アドバイスいただけないでしょうか。

Parents Reply
  • ありがとうございます。

    プルアップ抵抗を入れ、配線も確認し動かしてみたのですが、どうにも色情報を取得できていないなのです。

    何かプログラムにおかしな点があったりするのでしょうか?

    teratermにはRGBをそれぞれ示す値が出てはいるのですが、常に「0.00,0.00,0.00」と表示されています。

    また、試したところarduinoでは正常に動きました。

Children