USB信号にコモンモードコイル

みなさんUSBの通信ライン(D+/D-)にコモンモードコイル入れてます?

通常の差動信号はコモンモードコイルを入れたほうがEMI的に有利になりますけれども、USBの場合はEOP(エンドオブパケット)は差動レベルではなく、D+/D-ともにLOWに落ちるので、インピーダンスが高い(120Ω以上?)コイルの場合波形が訛って正常にUSB通信できなくなる危険性があると思います。
逆にインピーダンスが低いコイルの場合はそもそもコイルを入れる意味がないですし、微妙なところです。


RSK RX63N等にはコモンモードチョークコイルのパッドがありますけども未実装で、回路図に書かれているDLP11SN900HL2は90Ω±20%なので、バラツキによっては逆効果になりかねないかなと思っています。
(+20%だとアイパターンが満足できないかも?!)


いままでコスト優先で入れてなかったんですけども、世間的にはどうなんでしょうかね?

Parents
  • Kirin様

    一応、入れてます。に1票です。


    電源系のノイズの方が問題になってますけど。

    PC及びUSBハブの安い電源はノイズの元です。

    弊社は、音声機器メーカーなので外来ノイズとの

    戦いです。

    SSより
Reply
  • Kirin様

    一応、入れてます。に1票です。


    電源系のノイズの方が問題になってますけど。

    PC及びUSBハブの安い電源はノイズの元です。

    弊社は、音声機器メーカーなので外来ノイズとの

    戦いです。

    SSより
Children
No Data