GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
Rulz管理人様がじぇっとるねさすコミュニティに私が投稿したブログが画面コピーの通りに表示されてしまうのですが、それに関して質問があります。該当ブログ:GR-CITRUSでCS+のRXシリアルデバッガを使えるようにしてみた(CC-RX&CS+編)http://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/b/weblog2/posts/gr_2d00_citrus_5f00_rx_2d00_serial_2d00_debugger_2d00_ccrx画面コピー:(なお、投稿した本人でなければ代わりにログイン画面が表示されます。)質問:(1) この状態が解除される目安は何日程度なのでしょうか? 投稿した本人としては、どうしても気になってしまうからです。(12/26午前0時頃に 投稿しました。) 今回は年末/年始を挟みそうですが、通常はどの程度でしょうか? (2) この状態になる原因となった箇所は具体的にどこだったのでしょうか? 技術的な内容の正確性についてレビューされることは無いように思っていまして、 以下の点がレビューされるのだと思いますが、そもそも心当たりがありません。 (A) 良識を欠く言い回しが無いことの確認 (B) ルネサス製品に関する技術的な内容であることの確認 ですが、何らかの自動チェックに引っ掛かってしまった可能性は0では無いと思って おり、そうなると本ブログを修正した時に同じことになってしまいますので、それが 修正可能なら修正しておきたいと考えているからです。以上、お手数ですが、よろしくお願いします。
岡宮様が見ておられるのは3本立てブログ(IDE for GR編、実装編、CC-RX&CS+編)の2つ目です。1つ目とこの2つ目は普通に表示されますが、3つ目が駄目なのです。(1つ目も2つ目も何か修正を加えた途端に駄目になるかも知れない予感もします。なお、1つ目と2つ目はRulzのリニューアル前に、駄目な3つ目はリニューアル後に、それぞれ投稿したものです。)
今試したところ投稿したブログは無くなってしまったようです。(画面コピー参照)もしかすると、ブログシステムの方でレビュー期限というものが設定されていて、期限内に管理人がアクションを取らないと強制削除されるのかも知れません。岡宮様のリプライからすると、レビューが行われていた訳では無さそうですが、無くなってしまっていては現象を調べる術が無いと思いますので、再度ブログを作成して投稿してみます。(下書きを残すようにしていますので復元出来ます。)画面コピー:
投稿がContent Under Reviewと表示される(そして後日消えて無くなる)トラブルをなんとか回避することが出来ましたので、再度ブログを作成して投稿してみました。どうも投稿内のウェブサイトっぽい文字列(例えばrenesas.comとか)の出現回数がブログシステムの方でカウントされていて、投稿内に同一文字列が4回以上あるとContent Under Reviewと表示されてしまうようです。とはいえ、全てがカウントされている訳では無いようで、見落とされていたり(?)、あるいは別の条件とANDされていたり(?)、といったこともあるような感じです。また、恐らくカウントルーチンのバグだと思いますが、以下の画面コピーのように"a a"を4行並べただけの投稿もContent Under Reviewと表示されてしまいました。(3行であれば普通に表示されました。)画面コピー:私は下書きを残すようにしていますので、投稿したものが消えて無くなることも再度作成(というか単に再度入力)すれば良いだけなので大してメゲないのですが、他の人にとっては、やはりショックだろうと思います。Content Under Reviewと表示されてしまう条件は他にもあるかも知れませんので、その状態を管理人様が解除出来るように作業フローあるいはブログシステムが見直されればと思います。追伸以下のURLはブログを再度作成する時に失敗した残骸となっていて、新しいURLは以下です。(うかつにURLを書くとフォーラムの方も危ないかも(?)、、、)残骸のURL新しいURL