GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-SAKURAボードのユーザーの有志の方々が、「SAKURAボードユーザー会」を立ちあげていただきました。有難うございます。
Rulz Admin から見ても、デザイン・機能面でも素晴らしいSNSサイトだど思います。Rulzも機能・使い勝手の面でグレードアップするようフォローしていきたいです。
さて、「SAKURAボードユーザー会」を立ちあげて頂いたので、「GR がじぇるね ゆーざー会」は、下記のようなミッションに集中できるのではと考えています。 皆さんのご意見をお寄せ下さい。
「GR がじぇるね ゆーざー会」のミッション(案)
任せたい話題:
一定期間、皆さんのご意見をお伺いしまして、がじぇっとるねさすプロモーションで検討しまして、Rulz 「GR がじぇるね ゆーざー会」のホームページを更新いたします。
Message was edited by: Kaz Kinoshita (10/9)
例えば個人で(企業でもいいか)シールドを作ったので有償頒布の告知とか、こんなシールド作りたいので購入者募集とか、そういった内容の投稿もありなのでしょうか?。
いやシールドに限らず、例えばeForceさんがRX用のITRONの有償版、評価版について、ここでサポートするとかもありなのかな?。
情報集約的な役割として。
皆さん(個人、企業)が製作されたシールド(使ってみたい・使えそうだ)などの紹介など歓迎です。
先日、Arduino向けの3Gシールドアライアンスの説明会に参加しました。こうったシールドも試して見たいですね。
よろしくお願いします。
こんにちは。
ご紹介いただきました、SAKURAボードユーザ会のアドミンをしています倉内です。
がじぇるねに関するコミュニティが増えた形になっていますが、それぞれの役割を明確にしておく必要がありますね。
現在、「SAKURAボードユーザ会」では、次期がじぇるねの提案についてのトピックが立っています。
ユーザ会ではイベントの活動だけではなく、SAKURAボードの提案なども積極的に行っていきます。
その辺がご提示の内容と異なっていましたので念のためお知らせしておきます。
よろしく願いします。元の提案内容の方も変更しておきます。