GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
プロデューサーの皆様
うどんは稲庭派の、小暮です。
来たる8/25・26の両日、岐阜県大垣市において開催される「Make: Ogaki Meeting2012(MOM2012)」に、SAKURAボードユーザ会が出展いたします。http://www.makeogakimtg.org/
SAKURAボードはポスターでも写真が採用され、こんな感じで目立つ予定です。http://dl.dropbox.com/u/1545290/make_MOM_Poster6_ol_s.pdfこのポスターは会場内部、周辺、大垣市内の各所などに掲示される予定です。
さて先日のOSC京都では、プロデューサーの皆様の作品展示が大変好評でした。今回も私から数人のかたに個別にお声かけさせて頂いておりますが、あと数点あれば、という所です。
もしプロデューサーの皆様の中で、MOM2012を素敵な作品をPRする場としてご活用いただける方がいらっしゃれば、お声かけください。
尚、SAKURAボードユーザ会は今岡プロデューサの率いる個人コミュニティであり、小暮も個人参加です。小暮個人に作品を託して頂くことになりますのでご了承ください。
作品をお貸しいただける有志のかたはお手数ですが当スレッドもしくは小暮宛にご表明ください。個別に小暮の自宅住所をメールいたします。
当然、作品は大切に扱います。
お願いしておきながら恐縮ですが、感じの悪い注意点を書きます。・万一の故障、破損に対する保証はありません。・大変恐れ入りますが、お送りいただく際の送料はご負担いただきたく存じます。・返却は現地から発送いたします(返送送料は小暮負担)。 梱包用アンコ材などは、ご発送時と多少の違いが生じる場合がございます。 ご了承ください。
当日は皆様に作っていただいたガイドブックの無償配布もいたします。
会場スタッフとしての応援も大歓迎です。その他PRアイデアも受け付けます。
みんなで盛り上げましょう!
それでは、どうか宜しくお願い申し上げます。
追伸:薬味は細ネギと生姜で。
小暮
本件、お陰様で5名の皆様のご協力頂きました。まだ受け付けていますのでよかったらご協力ください!
ルネサスナイトの時にブレッドボードだった物をバニラボードで自作
シールドを製作しました。 見栄えは結構キレイだとおもいます。
半田付けのキャリアは長いですが、こんな初心者作の物でも宜しければ
どうでしょうか?。
Cygnus01 er さん、有難うございます!
ぜひお願いいたします!
プライベートメッセージで送り先をお送りいたします!