GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
資料上見当たらなかったので質問です。
VBATTの入力電圧範囲は何ボルトなんでしょうか?
U7が何者なのか不明ですが、見た目は
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08619/
っぽいので、0.9~5Vなのかな。
すみません、回路図がなんだかデグレードしてまして。秋月さんにお願いしましたので、近いうちに記載されたものレイアウト、BOMが公開されます。
VBATTは赤川さんが記載されている通りのDCDCで昇圧しており、0.9~5.0Vです。
了解です。
ということは、5V以上を与えるとRAW5Vもその電圧になるので注意が必要ですね。
@chobichanさん
SG90、そんなに食うんですか!恐るべし。。
というかADZUKIのDCDC(XCL101C501?)なんか300mAも流したら落ちるか燃えるかと思いますが、電流測定はADZUKIじゃない環境で行われたんスかね??
ADZUKIでSG90動かした時にDCDC出力の5Vが何Vになっちゃうのか、地味に興味津々っす。
久しぶりに、鍛えられています~~
変更の回路図シートみたいです。部品の照合に苦労しています。基板さわりづらい。
すみません、変更の回路図シートとはなんでしょうか?以下の現在の回路には部品型番は掲載されていますが別の意味ですか?
japan.renesasrulz.com/.../295.aspx
修正版の回路図を早速ダウンロードしました。ありがとうございます。
電源回路図については、わかりづらそうです。
タイトル: 電源回路図の動作表とマイコン基板SWシルク文字を一緒にしてほしい。
japan.renesasrulz.com/.../3480.aspx