GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
半分寝てるので寝ぼけた意見だったらごめんなさい。ADZUKIでスケッチ書きつつ、ヤバい動作したらSW3をVBATT側にして電源OFF、って使い方をしていたら、なんかいつまでもLEDがほんのり点いて、ぜんぜん消えない。なんで?と思ったら、C18(100u)とかC13(10u)とかに貯まった電荷だけで暫くLED点いちゃう?C18をテスターってみたら、0.34vくらいからじりじり下がってて、Raw5vも1.8vくらいからじりじり下がってる感じ。
マイコンが1.8vくらいでシャットダウンになるけどLEDはまだ点いちゃうとか、そんな感じなんかしら。気になりました。
もう、赤LEDは使用禁止ですね。(*`・ω・)ゞ
ん、これ回路図の問題かもしんない。。SW3の使い方そうじゃねぇよって言われそうかもだけど。
LED点いちゃう原因はたぶん、U2のFT231の3.3v電源が「USB3V」になってるせい。きっと本来は、ここも「+3V3」であるべきかと。USB3Vになってるから、電源切り替えSW(SW3)でVBATT側にしてても、FT231にはUSBからの電源5Vが入ってて、自分で作ったUSB3Vで動いちゃってる。で、こいつのCTSがマイコンの近くで+3V3にプルアップされてるんだけど、こっから逆流してる。FT231のCTSがH→R2を経由して+3v3に逆流→LEDのとこの+3V3にも流れてる→LEDが弱弱しく光る(620Ω+13.3kΩの明るさ)、っぽい。R3を外したら光らなくなった。