GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
電源回路図の電源切り替えSW回路のON/OFF表記が、基板上のSW動作と違うように思いました。
マイコン基板の切り替えスイッチをOFF(USB)側にスライドするとUSB接続認識するみたいです。
SW3は、幾つかの意味というか機能を持ってるけど表記が難しい、って状態かなぁと思います。動作としては、それで想定通りかと思います。
USB駆動の場合:ON←→OFF
バッテリー駆動の場合:OFF←→ON
USBもバッテリも繋がってる場合:USB_ON←→Battery_ON
SW3の機能としてはこんな感じと思われます。で現状は、バッテリー駆動時を想定してOFF←→ONをベースにしつつ、USB接続時を意識して(USB)の文字を入れてるのかと思われます。(何故バッテリー駆動をベースにしてるかというと、バッテリーはON/OFFしないと電池無くなるので使用必須だが、USB時はONしっぱなしでも問題ないので、って事?)
個人的には「判りにくいなぁ」とも思いましたが、他に良い書き方が考えつかず、指摘する度胸がありませんでしたw
正直言うと、回路図SW3の「電源切り替えSW回路」の上の記載は、未だにナニ書いてあるのか理解できませんw
わかりにくいと思います。
電源切り替えSW回路図に、マイコン基板上のSW3シルク印刷文字表示の違いを説明した、注意事項の追記をお願いしたいです。