GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
試してみたら、GR-ADZUKIでも豊四季 Tiny Basicが動作しました。豊四季タイニーBASIC確定版 で検索しArduino版をダウンロード。IDE for GR 1.02 でビルドして書き込みます。v1.03でも確認しました。
IDE for GRを終了させてTeraTerm等のターミナルアプリで接続します。その後にスイッチをSketchからScratchに切り替えると起動メッセージが表示されます。その後はBASIC言語でプログラミングできます。
ただしプログラムのロード、セーブ等の機能もないので使用には工夫が必要です。
IDE for GR V1.00 Mac版ではエラーでビルド出来ませんでした。V1.01、V1.02は試していません。自分のMacではV1.00以外は変更なしのスケッチすらビルドできないので。
動きますね。懐かしい!Mac版はまた試してみます。