GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-CARRYの3,5,6ピンを使うと、モータやソレノイド、高い電圧で駆動したいスピーカなどを制御できます。
N-chのFETが3個載っていて、3,5,6ピンはFETのドレインにつながっています。ソース接地回路となっています。
該当するポートを使用するにはプログラム上で下記を使用します。(例:3ピンの場合)
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, HIGH); //ショート⇒電流が流れる(ON)
digitalWrite(3, LOW); //オープン⇒電流が流れない(OFF)
3,5,6ピンにはON/OFFさせたい対象と電源をつなぎます。
つないだ電源の-側(0V側)はGR-CARRYのGNDと接続します。
ちょっと複雑かもしれませんが、使い方がわかるとGR-CARRYからモータなどを直接制御できるのでアイディアの幅が広がると思います。
わからないことやつっこみ等がありましたらコメントよろしくお願いします。