GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
78Kのポート13は特殊用途に設計されています、今回回路図でプルアップとショートランドで配線されていますが、U4のDTRセレクトにP137を使用しているようです。
P137は入力ポートで外部割込みを取り込むINTP0端子なので、HiZとして回路は認識しているとおもいます。配線をまちがえてないでしょうか?
私の勘違いでなければよいのですが、よろしくご検討お願いします。
恐れ入ります。そうですねP137は入力固定で、意図したものと違っております。
本来(出力があったものとして)、BLEブリッジのようなシリアルモジュールにも変化するように仕込んだはずの回路でした。。
おはようございます。ユーザーズマニュアル R01UH0515JJ0100 Rev.1.00 11ぺージにP77のことが触れられ RF部に割り込み要因が発生すると,そのステータスが INTOUT_RF端子より出力されます。INTOUT_RF端子を INTRF端子に接続することで, MCUはそのステータスを受けることが可能となります。 とありますこのINTRFは 18.2 割り込み要因と構成に掲載されず、18ページに RFを使用する場合, P130, P137は, RFのシステムで RF部のスタンバイ制御と, RF部からの割り込み入力に使用します。 と書かれており、内部INTP0を使用し優先度の高い割り込みを必要としてるように思います。このためRFを使用するときは、外部端子P137/INTP0は使用できないものと思われます。ご検討よろしくお願いします。
話題になっているシメジのスターターキット回路図(SK-S7G2)を見ています。
BLE回路部分で、上記UM内容のように、P130はRFCTLENに接続されていますが、
P137は、GNDに接続され、UMの使用方法の接続がされていません。
だいじょうぶでしょうか?
それともチップ内部で切り離され接続されるようになったとか、UMの改版があったのでしょうか?
制御に割り込みは必要なくなったのでしょうか?
開示できる情報があるようでしたら、お知らせください。