GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
<質問>下記のサンプルプログラムが動きません。MIPIカメラと DRP を使った Web カメラサンプルhttps://github.com/d kato/RZ_A2M_WebCamera_MIPI
<実験内容> ・LANケーブルを接続 ・TVとHDMIケーブルを接続 ・mbed_app.jsonの一部を書き換え camera-typeをnull → "CAMERA_RASPBERRY_PI ・main.cファイルは、無修正 ・ラズベリーパイカメラをMIPI端子に接続
・電源は、マイクロUSB経由で供給コンパイルは、約10分掛かって、正常にbinファイルを出力
<現在の状況>・HDMI経由で接続したTVには、映像は出力されていません。
今回、このHDMIが出力できないで、困っています。
・ネットワークには、接続できています。
(ターミナルにて確認)
mbed_app.json(camera-typeのみ修正させて頂きました)/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////{ "config": { "camera":{ "help": "0:disable 1:enable", "value": "1" }, "camera-type":{ "help": "Please see EasyAttach_CameraAndLCD/README.md", "value": "CAMERA_RASPBERRY_PI" }, "lcd":{ "help": "0:disable 1:enable", "value": "0" }, "lcd-type":{ "help": "Please see EasyAttach_CameraAndLCD/README.md", "value": null } }, "target_overrides": { "*": { "platform.stdio-baud-rate": 115200, "platform.stdio-convert-newlines": true, "target.macros_add": ["MBED_CONF_APP_MAIN_STACK_SIZE=8192"] }, "GR_MANGO": { "target.bootloader_img" : "bootloader_d_n_d/GR_MANGO_boot.bin", "target.app_offset" : "0x11000", "esp32.wifi-en" : "P4_0", "esp32.wifi-tx" : "P4_2", "esp32.wifi-rx" : "P4_1", "esp32.provide-default": true, "esp32.wifi-baudrate":400000 }, "RZ_A2M_EVB": { "target.bootloader_img" : "bootloader_d_n_d/RZ_A2M_EVB_boot.bin", "target.app_offset" : "0x40000", "esp32.wifi-en" : "P6_1", "esp32.wifi-tx" : "P6_3", "esp32.wifi-rx" : "P6_2", "esp32.provide-default": true, "esp32.wifi-baudrate":400000 }, "RZ_A2M_EVB_HF": { "target.bootloader_img" : "bootloader_d_n_d/RZ_A2M_EVB_HF_boot.bin", "target.app_offset" : "0x40000", "esp32.wifi-en" : "P6_1", "esp32.wifi-tx" : "P6_3", "esp32.wifi-rx" : "P6_2", "esp32.provide-default": true, "esp32.wifi-baudrate":400000 }, "RZ_A2M_SBEV": { "target.bootloader_img" : "bootloader_d_n_d/RZ_A2M_SBEV_boot.bin", "target.app_offset" : "0x40000", "target.macros_add" : ["OVERRIDE_CONSOLE_USBSERIAL"], "esp32.wifi-en" : "PJ_7", "esp32.wifi-tx" : "PJ_2", "esp32.wifi-rx" : "PJ_1", "esp32.wifi-rts": "PJ_3", "esp32.wifi-cts": "PJ_4", "esp32.provide-default": true, "esp32.wifi-baudrate":1152000 }, "SEMB1402": { "target.bootloader_img" : "bootloader_d_n_d/SEMB1402_boot.bin", "target.app_offset" : "0x40000", "target.macros_add" : ["OVERRIDE_CONSOLE_USBSERIAL"], "esp32.wifi-en" : "PH_6", "esp32.wifi-tx" : "PF_5", "esp32.wifi-rx" : "PF_4", "esp32.wifi-rts": "PF_6", "esp32.wifi-cts": "PH_2", "esp32.provide-default": true, "esp32.wifi-baudrate":1152000 } }}/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
もしかすると、使い方、間違えているのかもしれません。
ちなみに、サンプルプログラムのLチカは、動作できています。
お手数お掛け致しますが、ご教授お願い致します。
RZ_A2M_Mbed_samplesのsample_15_ceu_lcd_pwmで出力可能と思います。
その中で
// Please set the value of "lcd-type" in "mbed_app.json" to "TF043HV001A0", "ATM0430D25", "FG040346DSSWBG03" or "RSK_TFT".// "lcd-type":{// "help": "Please see EasyAttach_CameraAndLCD/README.md",// "value": "RSK_TFT"// },
とコメントあります。
EasyAttach_CameraAndLCD/README.mdを参照して切り替えれば良いと思います。
#コメントに間違いあれば、どなたかフォローお願い致します。